メインコンテンツまでスキップ
Knowledgebase
Home
Renesas Electronics Japan - Knowledgebase

Synergy MCU用のIBISモデルのファイルの入手場所

最終更新日:2017/07/05

Question:

Synergy MCU用のIBISモデルのファイルはどこで入手できますか?

Answer:

Synergy S7G2 MCU用のIBISモデルは、現在3.0Vシステム用と3.3Vシステム用の二つをご利用いただけます。これらのファイルは、以下で入手できます。

<Synergy IBIS>

適用製品

Renesas Synergy™ プラットフォーム
Renesas Synergy™ マイクロコントローラ