メインコンテンツまでスキップ
Knowledgebase
Home
Renesas Electronics Japan - Knowledgebase

SK-S7G2キットのイーサネットリセット端子について

最終更新日:2017/07/05

Question:

イーサネットリセット(Ethernet Reset)端子がSK-S7G2キットに対応していません。SK-S7G2キットでイーサネットリセット端子を変更する方法は?

Answer:

イーサネットリセット端子が、DKキットで使用するP7_06端子に誤って割り当てられています。SKを選択していると端子がそのままですので、正しいP8_06の位置にマニュアルで変更する必要があります。
イーサネットのプロパティウィンドウ内のフィールドを下図のとおりに変更します(P7_06端子をP8_06に変更)

適用製品

Renesas Synergy™ プラットフォーム
Renesas Synergy™ ソリューション
Renesas Synergy™ マイクロコントローラ