メインコンテンツまでスキップ
Knowledgebase
Home
Renesas Electronics Japan - Knowledgebase

synergy cfg.txtが生成されません。

最終更新日:2018/01/15

Question:

プロジェクトをビルドしましたが、synergy_cfg.txtが生成されません。何が原因でしょうか?

Answer:

synergy_cfg.txtは、configulation.xmlが変更された後のビルドで生成されます。
このため、アプリケーションノートに付属のプロジェクトをインポートし、そのままビルドした場合、
configulation.xmlは変更されないので、synergy_cfg.txtは生成されません。

なおsynergy_cfg.txtは、以下の環境で対応しています。
• e2 studio v5.3.1.002 以降
• SSP v1.2.0 以降

適用製品
Renesas Synergy™ プラットフォーム
Renesas Synergy™ ソフトウェア