メインコンテンツまでスキップ
Knowledgebase
Home
Renesas Electronics Japan - Knowledgebase

e2studio ISDE「Messaging」の設定及び使い方資料

最終更新日:2017/07/05

Question:

e2studio ISDEのバージョン5.0.0.043から、Synergy Configurationの項目の中に「Messaging」が追加されています。この「Messaging」の使い方や、設定の仕方がわかる資料はありますか?

Answer:

Messaging Framework に関しては、 SSP の ユーザーズマニュアル (R01US0171EU0094 Rev. 00.94) の 4.1.13 Messaging Framework に詳しい解説があります。

また、Messaging Frameworkを使ったアプリケーションの例として、Renesas Synergy™ SSP Application Getting Started with the Audio Player Application (R30AN0248EU0100)
(http://www.renesas.com/ja-jp/software/D3018121.html)
があります。

この中に含まれるアプリケーションノート(R30AN0248EU0100 Rev.1.00)  4.5 Inter-thread Communicationで、 Messaging Framework の使い方を説明していますので、合わせてご参照ください。

適用製品

Renesas Synergy™ プラットフォーム
Renesas Synergy™ ソフトウェア