メインコンテンツまでスキップ
Knowledgebase
Home
Renesas Electronics Japan - Knowledgebase

e2_studio_Ver 5_0_0_043、SSP_Ver1_1_1のプロジェクトのビルドエラー

最終更新日:2017/07/05

Question:

Galleryから、次の2つをダウンロードしました。 「e2 studio Ver 5.0.0.043 」 「SSP Ver 1.1.1」 これらの環境での新規プロジェクト作成で、ボード「S7G2 DK」で「S7G2-DK Blinky」を選択し出力されたプロジェクトを、そのまま「Generate Project Content」してビルドした所、 以下のエラーが出ます。BSPのエラーのようですが、解決方法を教えて下さい。

Answer:

[エラー内容]
./synergy/ssp/src/bsp/mcu/all/bsp_sbrk.o:C:\WorkSpace\e2_studio_v5\test_test\Debug/../synergy/ssp/src/bsp/mcu/all/bsp_sbrk.c:72: first defined here
collect2.exe: error: ld returned 1 exit status
makefile:71: recipe for target 'test_test.elf' failed
make: *** [test_test.elf] Error 1


ご使用のGNU ARM Compiler のバージョンが、SSP v1.1.1の対応するものと異なることが原因と考えられます。
SSP v1.1.1の対応するGNU ARM Compiler バージョンは、v4.9 2015q3です。
(参照:SSP v.1.1.1 Release Note 4. Compatible and tested tools (software and hardware environment)

以下の手順で、プロジェクトでご使用のバージョンをご確認ください。
* プロジェクト -> プロパティ -> C/C++ビルド -> Settings において、以下となっていること。
Use integrated toolchain version = 4.9.3.20150529

4.9.3.20150529 が選択できない場合は、e2studio のセットアップを再度実行して修正インストールを行い、追加ソフトウェアでGCC ARM Embedded 4.9 2015q3 を選択してください。

適用製品

Renesas Synergy™ プラットフォーム
Renesas Synergy™ ソフトウェア
Renesas Synergy™ ギャラリー