メインコンテンツまでスキップ
Knowledgebase
Home
Renesas Electronics Japan - Knowledgebase

e2_studio立上げ時にデバイスに書き込みせずデバッグする方法

最終更新日:2017/07/05

Question:

e2studioでデバッガを立ち上げた際、毎回デバイスに書き込みをしてしまいます。 デバッガのみを立ち上げて(= デバイスに書き込みを行わずに)デバッグする方法を教えてください。

Answer:

ダウンロードせずデバッガ起動のみを行うには、e2 studio上の「デバッグ構成」の「Startup」タブを選択し、「イメージとシンボルをロード」の表中で設定されている接続時欄をNoに変更してください。このことで、ダウンロードを行わずデバッガを起動できます。
この場合、バイナリイメージとデバッグシンボルは一致している前提で接続します。

適用製品

Renesas Synergy™ プラットフォーム
Renesas Synergy™ ソフトウェア