メインコンテンツまでスキップ
Knowledgebase
Home
Renesas Electronics Japan - Knowledgebase

e2 studioにて、Synergyプロジェクトを他のPCなどにコピーして使用する方法。

最終更新日:2017/12/19

Question:

e2 studioにて、Synergyプロジェクトを他のPCなどにコピーして使用する方法。

Answer:

e2 studioのSynergyプロジェクトを他のPCなどにコピーして使用する場合は
エクスポート/インポート機能をご使用ください。

エクスポートはプロジェクト・エクスプローラで右クリックしExport Synergy Project....を選択するか、
ファイル>エクスポート(O)...を選択しエクスポートダイアログを開き
一般>Renesas Synergy Archive Fileを選択します。
Synergy Export Wizardダイアログが開きますのでエクスポートしたいプロジェクトを選択し
その他の必要な設定を実施して終了ボタンを押すとアーカイブファイルを作成します。

インポートはプロジェクト・エクスプローラで右クリックしインポート(I)...を選択するか、
ファイル>インポート(I)...を選択しインポートダイアログを開き、
一般>既存プロジェクトをワークスペースへを選択します。
この場合、エクスポートしたプロジェクト名でインポートします。
プロジェクト名を変更してインポートしたい場合は、
一般>Rename & Import Existing C/C++ project into Workspaceを選択します。
どちらの場合も「アーカイブファイルの選択」を選択しエクスポートで作成したアーカイブファイルを指定してください。

適用製品
Renesas Synergy™ プラットフォーム
Renesas Synergy™ ソフトウェア