メインコンテンツまでスキップ
Knowledgebase
Home
Renesas Electronics Japan - Knowledgebase

ThreadX_ソフトウエアUser'sManualのreadme threadx_txtの展開場所

最終更新日:2017/07/05

Question:

ThreadXで割り込みをハンドリングしようとしています。 ドキュメントの『ThreadX User's Manual: Software Renesas Synergy Platform』のRev.5には、サンプルとして「readme_threadx.txt」の記載がありますが、インストール時にどこに展開されたのか分かりません。どこにあるのでしょうか?

Answer:

「readme_threadx.txt」は、ThreadXを特定の環境(CPU/Tool)にPortingするときに利用します。SynergyのThreadXには既にPorting済みですので、「readme_threadx.txt」は添付されていません。

適用製品

Renesas Synergy™ プラットフォーム
Renesas Synergy™ ソフトウェア