メインコンテンツまでスキップ
Knowledgebase
Home
Renesas Electronics Japan - Knowledgebase

ThreadX のSystem Tick変更方法

最終更新日:2017/10/27

Question:

ThreadX のSystem Tickを変更する方法はありますか?

Answer:

Synergy Platformとして、System Tickの変更は動作保証外となります。

変更する場合には、SSPユーザーズマニュアル4章のExpress Logic ThreadXの項目をご参照頂き、ThreadXのソースコードを追加、Propertyで「Timer Ticks Per Second」に値を設定して下さい。そのうえで、お客様自身で十分ご評価願います。

なお、変更の目的がThreadXが提供するタイマーの解像度向上(例:1msec毎の定周期で関数を実行したい)の場合、タイマHW機能のご使用を推奨します。タイマHW機能に関しては、SSPユーザーズマニュアルの4章のTimerの項目をご参照下さい。

適用製品
Renesas Synergy™ プラットフォーム
Renesas Synergy™ ソフトウェア
Renesas Synergy™ マイクロコントローラ