メインコンテンツまでスキップ
Knowledgebase
Home
Renesas Electronics Japan - Knowledgebase

ThreadX使用時のsleepモード

最終更新日:2017/10/27

Question:

低消費電力のため、MCUのsleepモードを活用したいと考えています。ThreadX使用時に何か設定が必要でしょうか?

Answer:

設定は不要です。

全てのThreadがsuspendedの期間中、ThreadXはMCUをsleepモードにします。

適用製品
Renesas Synergy™ プラットフォーム
Renesas Synergy™ ソフトウェア
Renesas Synergy™ マイクロコントローラ