メインコンテンツまでスキップ
Knowledgebase
Home
Renesas Electronics Japan - Knowledgebase

ThreadXのソース表示でCan't_find_a_source_file_atのエラー対応

最終更新日:2017/07/05

Question:

ThreadXのソース表示で、次のエラーを解決するにはどうすればよいですか? Can't find a source file at "C:\ExpressLogic/ssp\src\framework\el\tx\tx_src\synergy\tx_thread_schedule.c"

Answer:

コンフィギュレータでThreadXのソースコンポーネントをチェックします。このことでソースがコンパイルされて、その内容が表示されます。

適用製品

Renesas Synergy™ プラットフォーム
Renesas Synergy™ ソフトウェア