メインコンテンツまでスキップ
Knowledgebase
Home
Renesas Electronics Japan - Knowledgebase

Synergy_S7G2にてUARTのCTS_RTS信号を同時に使用できるか

最終更新日:2017/07/05

Question:

Synergy S7G2を検討しています。UARTのCTS/RTS信号が同じ端子に割り当てられています。同時に使用する場合はどうしたらよいですか?

Answer:

MCUのハードウェアとして用意しているCTS/RTS機能は SCIチャネル毎に選択的にご使用頂く仕様となります。
同一チャネルでCTS/RTSを実現される場合は、どちらかの機能を 汎用ポートを利用してソフトウェアで実装する必要があります。
なお、SSPのUART HALドライバでは、GPIOを用いたRTS機能を実現するアシスト機能を実装しています。
SSP1.1.0 User's Manual Rev0.94の以下の章に関連事項が記載されていますので、ご確認ください。

4.2.31.3 Configuring the Interrupts for the UART Driver with UARTonSCI
4.2.31.4 Configuring the UART Driver Parameters for UARTonSCI
4.2.31.5 UART Driver Usage Notes (UARTonSCI hardware flow control)

適用製品

Renesas Synergy™ プラットフォーム
Renesas Synergy™ マイクロコントローラ