メインコンテンツまでスキップ
Knowledgebase
Home
Renesas Electronics Japan - Knowledgebase

Synergy_S7の書き込みツールの種類

最終更新日:2017/07/05

Question:

Synergy S7デバイスの書き込みツール(オンボード、JTAG経由)は何がありますか?

Answer:

「オンボード、JTAG経由」の条件で、PCを用いて書き込むには、以下のWEBに掲載されているデバッグプローブ類が利用可能です。
https://www.segger.com/jlink-debug-probes.html

また、スタンドアロンで動作する生産向けフラッシュ書き込みツールとしては、以下のWEBのものが利用可能です。
https://www.segger.com/flasher-arm.html

いずれも、価格・機能に違いがありますので、目的に応じて選定してください。

適用製品

Renesas Synergy™ プラットフォーム
Renesas Synergy™ ソフトウェア
Renesas Synergy™ マイクロコントローラ