メインコンテンツまでスキップ
Knowledgebase
Home
Renesas Electronics Japan - Knowledgebase

Synergy_MCUの簡易SPIとRSPIとの違い

最終更新日:2017/07/05

Question:

Synergy MCUには「簡易SPI」と「RSPI」がありますが、違いはなんでしょうか? また、高速通信に向いているのはどちらでしょうか?

Answer:

「簡易SPI」は、汎用シリアル通信peripheralであるSCIをSPI通信に使用する際のモード名です。このSCIとは別にSPI通信専用peripheralを準備しており、これを「RSPI」と呼びます。
より高速な通信クロックを扱えるのは「RSPI」になります。

「簡易SPI」と「RSPI」の詳細は、各MCUのユーザーズマニュアルを参照願います。

適用製品

Renesas Synergy™ プラットフォーム
Renesas Synergy™ ソフトウェア
Renesas Synergy™ マイクロコントローラ