メインコンテンツまでスキップ
Knowledgebase
Home
Renesas Electronics Japan - Knowledgebase

Synergy MCUには「簡易I2C」と「I2C」がありますが、主な違いはなんでしょうか?

最終更新日:2017/06/28

Question:

Synergy MCUには「簡易I2C」と「I2C」がありますが、主な違いはなんでしょうか?

Answer:

「簡易I2C」は、汎用シリアル通信peripheralであるSCIをI2C通信に使用する際のモード名です。
このSCIとは別にI2C通信専用peripheralを準備しており、これを「I2C」と呼びます。
「簡易I2C」は、シングルマスタでのみ使用可能です。

「簡易I2C」と「I2C」の詳細は、各MCUのユーザーズマニュアルを参照願います。

適用製品
Renesas Synergy™ プラットフォーム
Renesas Synergy™ ソフトウェア
Renesas Synergy™ マイクロコントローラ