メインコンテンツまでスキップ
Knowledgebase
Home
Renesas Electronics Japan - Knowledgebase

Synergy MCUからログをPCに送信・表示する方法

最終更新日:2017/10/27

Question:

Synergyで実行中のソフトウェアからログをPCへ送信し、表示するにはどうしたらよいでしょうか?(Tera Term等でPCにてログを確認。)

Answer:

下記の3つの方法があります。いずれかをご利用ください。

方式① printfによる文字列出力の方法
下記動画を参照して、お試しください。
https://www.youtube.com/watch?v=k6VD...Gk9JN8wf3Asj-4

方式② USB CDC ACMを用いる方法
下記アプリケーションノートをお試しください。
・USBX CDC ACM (Device) - Application Project
 - https://www.renesas.com/ja-jp/software/D6001116.html
   ⇒USB CDC-ACMを用いて、PCに文字列を送信するプログラムになります。

方式③ Commnications Framework on sf_el_ux_comms でも同様の機能が実現可能です。
こちらは上記のUSBX APIをFrameworkとしてラップしたものです。
使用方法は、下記User's Manualをご参照ください。
 - https://synergygallery.renesas.com/m...ynergy-ssp.pdf
    4.2.4 Communications 等

適用製品
Renesas Synergy™ プラットフォーム
Renesas Synergy™ ソフトウェア
Renesas Synergy™ マイクロコントローラ