メインコンテンツまでスキップ
Knowledgebase
Home
Renesas Electronics Japan - Knowledgebase

Synergy開発生産ライセンス_デバッグ時にソースコードが見えない

最終更新日:2017/07/05

Question:

ソフトウェアの開発生産ライセンスを取得して開発を開始しました。しかしデバッグ時にソースコードを閲覧することができません。 何が問題でしょうか?

Answer:

対象となるソースファイルが存在しないと推察されます。
SSPの初期状態は、ThreadXのバイナリライブラリを使用します。
ソースファイルを使用/閲覧するには、configuratorのThreadタブで、HAL/Commonスレッドに
ThreadX Sourceを追加してください。
ThreadX以外のUSBX, FileX, NetXも同様です。

適用製品

Renesas Synergy™ プラットフォーム
Renesas Synergy™ ソフトウェア