メインコンテンツまでスキップ
Knowledgebase
Home
Renesas Electronics Japan - Knowledgebase

SynergyプラットフォームをOSなしで使用する

最終更新日:2017/07/05

Question:

Renesas Synergy™プラットフォームをNon OS環境で使用することは可能でしょうか?

Answer:

可能です。
Renesas Synergy™ SSPのコンフィグレーションでOSをDisableにすることができます。

リアルタイムOSの無い環境ではHAL Driverをお使い頂けますが、リアルタイムOSを用いてシステムを構築することで、USB, GUIやFramework等の多彩な機能をお使い頂くことができます。

適用製品

Renesas Synergy™ プラットフォーム
Renesas Synergy™ ソフトウェア