メインコンテンツまでスキップ
Knowledgebase
Home
Renesas Electronics Japan - Knowledgebase

SynergyプラットフォームでのThreadXの新リリース追加タイミング

最終更新日:2017/07/05

Question:

RenesasはThreadXの新リリースを、どのようなタイミングでSynergyプラットフォームに追加していますか?

Answer:

Synergyプラットフォームは、Express Logic社のソフトウェアリリース(バージョンアップ)に対応しています。ThreadXの更新があった場合、弊社の通常の試験リリース日程に沿うように対応していきます。

適用製品

Renesas Synergy™ プラットフォーム
Renesas Synergy™ ソフトウェア