メインコンテンツまでスキップ
Knowledgebase
Home
Renesas Electronics Japan - Knowledgebase

Synergyキット用の割り込みボタン準備方法は?

最終更新日:2017/07/25

Question:

Synergyキット用の割り込みボタン準備方法は?

Answer:

Synergyキットでは、割り込み発生用のプッシュボタンを簡単に使うことができます。
下記手順になります。

1: キットの回路図から、MCUのどのピンがプッシュボタンに接続しているかを確認する。コンフィグレーターで、これらのピンを入力に設定する。BSPを使用されている場合は、BSPが正確に設定します。

2: コンフィグレーターが、これらのピンを確実にIRQに設定します。次に割り込み用のコールバック関数(callback function)の名称を定義します。スイッチの切り替えによって発生するフォローオン割り込み(follow-on interrupts)を除去するには、デバウンシング・ルーチンをお使いください。

適用製品
Renesas Synergy™ プラットフォーム
Renesas Synergy™ ソフトウェア