メインコンテンツまでスキップ
Knowledgebase
Home
Renesas Electronics Japan - Knowledgebase

SynergyキットでI-Jetを使うにはどうしたらよいですか?

最終更新日:2017/07/25

Question:

SynergyキットでI-Jetを使うにはどうしたらよいですか?

Answer:

以下の手順を行うことで、I-JetをSynergyキットでお使いいただけます。

前提条件

まず初めに、SSPとe2 studio(もしくはIAR EW for Renesas Synergy)をPCにロードしてください。
そしてexample designのどれかひとつ(例:Threaded Blinky)を動作させ、正常にインストールされたことを確認してください。
さらに、example CPU load designをダウンロードして、テストしてください。

 

セットアップ

キットに対して、下記に従ってセットアップを行ってください。

下記はI-Jetセッティングガイド(暫定版)です。IAR社製I-Jet デバッガの包括的なガイドです。 
I-Jetのキットへの接続方法、デバッガのコンフィグレーション方法や、希望通りに動作しなかった場合の対応方法(チェックリスト)が記載されています。

I-jet_SettingsGuide_201616x.pdf

適用製品
Renesas Synergy™ プラットフォーム
Renesas Synergy™ ソフトウェア