メインコンテンツまでスキップ
Knowledgebase
Home
Renesas Electronics Japan - Knowledgebase

Synergyのプロジェクト管理では、どのファイルが必要ですか?

最終更新日:2017/07/25

Question:

Synergyのプロジェクト管理では、どのファイルが必要ですか?

Answer:

以下の方法で、プロジェクトの再構成に必要なファイルをエクスポートすることが出来ます。
この方法でエクスポート対象となるファイルを管理してください。

1.  e2 studioのプロジェクト・エクスプローラにおいて、エクスポートするプロジェクトを選択し、右クリックします。
2. 「Export Synergy Project...」を選択すると、Synergy Export Wizardが表示されます。
3.  同画面の左側のフォルダ選択において>をクリックし、プロジェクト・フォルダ直下の フォルダを表示させます。
4.  以下のフォルダは生成可能なので選択から外します。
     * .module_descriptions (SSP v1.2.0以降は不要です)
     * Debug
     * Release
5.  宛先アーカイブ・ファイルを指定し、終了ボタンを押します。

適用製品
Renesas Synergy™ プラットフォーム
Renesas Synergy™ ソフトウェア