メインコンテンツまでスキップ
Knowledgebase
Home
Renesas Electronics Japan - Knowledgebase

Synergyでの開発に使用可能なデバッガ_エミュレーターの種類

最終更新日:2017/07/05

Question:

Renesas Synergy™ベースのシステム開発に使用できる、デバッガ・エミュレーターの種類を教えてください。

Answer:

Renesas Synergy™用IAR Embedded Workbenchの場合、IAR Systems社のI-jet、I-jet Trace、および
SEGGER社のJ-Linkが利用可能です。
e2 studio ISDEの場合、SEGGER社のJ-Linkが利用可能です。

適用製品

Renesas Synergy™ プラットフォーム
Renesas Synergy™ ソフトウェア