メインコンテンツまでスキップ
Knowledgebase
Home
Renesas Electronics Japan - Knowledgebase

SSP GPTでコンペアマッチ割り込みは可能

最終更新日:2017/12/19

Question:

SSP GPTでコンペアマッチ割り込みは使用できるか?

Answer:

GPTのHAL Driverをご使用頂ければ、GTPRレジスタ値に一致した際のcompare match割り込み (over flow割り込み) を発生させることができます。
一方、CTCCRn(n=A-F)レジスタを使用したCompare match割り込みはSSPとして提供しておりません。
適用製品
Renesas Synergy™ プラットフォーム
Renesas Synergy™ ソフトウェア