メインコンテンツまでスキップ
Knowledgebase
Home
Renesas Electronics Japan - Knowledgebase

SSPで暗号化されたソースコード内のテキストアイテムの検索は可能ですか?

最終更新日:2017/07/25

Question:

SSPで暗号化されたソースコード内のテキストアイテムの検索は可能ですか?

Answer:

制限付きですがSSPで、暗号化(encrypted)されたソースコード内のテキストアイテムを検索することが可能です。
CDTインデックス内にあるアイテムの検索が可能です。
ただしCDTインデックス内のリターンコード(return codes)、ファンクションネーム(function names)、バリュアブルネーム(variable names)等の検索は可能ですが、コメントテキスト(comment text)はインデックスを持たないため検索することはできません。

検索には以下を実行してください。
1. シナジープロジェクト(Synergy project)を作成する、または開く
2.(暗号化(encrypted)された)ソースコードを追加する。
3.(暗号化(encrypted)された)ソースコード中で検索したいテキストを見つける。
4. Search/”C/C++…”をクリックする。
5. 検索したいテキストを入力する。暗号化(encrypted)されたソースコードからコピーすることはできません。

さらにエディター・ビュー(editor view)からも行うことができます。
1. 検索したいテキストを選択してください。
2. 選択したものを右クリックし、References >> Projectを選んでください。

適用製品
Renesas Synergy™ プラットフォーム
Renesas Synergy™ ソフトウェア