メインコンテンツまでスキップ
Knowledgebase
Home
Renesas Electronics Japan - Knowledgebase

SSPで割り込み用のNMIコールバック変更方法?

最終更新日:2017/07/25

Question:

SSPで割り込み用のNMIコールバック変更方法?

Answer:

NMI用コールバック(callback)は、ファイルを編集することで変更可能です。ファイルを編集する際は、コードが自動生成される際にSSPがファイルに上書き(overwrite)をしないよう、ファイルを読み出し専用(read only)に設定してください。

本件はSSP1.1.xに適用されます。SSP1.1.xより後のSSPのリリースノートも参照ください。NMIコールバックの取り扱い方法が変更されている場合があります。

適用製品
Renesas Synergy™ プラットフォーム
Renesas Synergy™ ソフトウェア