メインコンテンツまでスキップ
Knowledgebase
Home
Renesas Electronics Japan - Knowledgebase

SSPが自動生成するヘッダファイルを変更後、上書きされない方法

最終更新日:2017/07/05

Question:

SSPが自動的に生成するヘッダファイルを変更したい場合があります。それらのファイルをSSPが上書きしないようにする方法はありますか?

Answer:

ファイルに読取り専用のファイル属性を付与することで、SSPがファイルを上書きしないようにすることができます。

ただし、お客様による自動生成ファイルへの変更はSSPの変更になりますので、当社のサポート外になります。

適用製品

Renesas Synergy™ プラットフォーム
Renesas Synergy™ ソフトウェア