メインコンテンツまでスキップ
Knowledgebase
Home
Renesas Electronics Japan - Knowledgebase

SK-S7G2_V3_0のタッチインタフェース反応速度が遅い

最終更新日:2017/07/05

Question:

SK-S7G2 V 3.0のタッチインタフェースが素早く反応しない理由は何ですか?

Answer:

CAPタッチ用にSK-S7G2 V 3.0キット(C63)で使用するコンデンサの推奨容量は10nFですが、100nFのコンデンサを使用しています。そのため、チャージング時間が長くなり、反応速度が遅くなります。(アプリケーションによって顕著に現れる場合があります。)

これは、今後リリース予定のボードRev 3.1版で解決することになっています。

適用製品

Renesas Synergy™ プラットフォーム
Renesas Synergy™ ソフトウェア