メインコンテンツまでスキップ
Knowledgebase
Home
Renesas Electronics Japan - Knowledgebase

SK-S7G2でGUIX/LCDを動作させる際の初期化は?

最終更新日:2017/06/28

Question:

SK-S7G2でGUIX/LCDを動作させる際の初期化は?

Answer:

初期化シーケンスが必要です。
必要なコードは「Hello Worldアプリケーションノート」で見ることができます。
このアプリケーションノートはツール&キットのページの下記の場所に存在します。

https://www.renesas.com/ja-jp/produc...ools-kits.html でサンプルプログラムのタブを選択してください。

MPU/MCU Peripherals search filter(周辺サーチフィルター)を拡張し、
他のPeripheral Function(周辺ファンクション)をクリックし、LCDを選択してください。
サーチをクリックすると、検索結果のトップのひとつとして、「Hello World example」がウィンドウに表示されます。

適用製品
Renesas Synergy™ プラットフォーム
Renesas Synergy™ ソフトウェア