メインコンテンツまでスキップ
Knowledgebase
Home
Renesas Electronics Japan - Knowledgebase

S124の「USBFS」とS7G2,S5D9,S3A7の「USBFS」の主な違いは何ですか?

最終更新日:2017/06/28

Question:

S124の「USBFS」とS7G2,S5D9,S3A7の「USBFS」の主な違いは何ですか?

Answer:

S124の「USBFS」は、device controllerとしてのみ使用可能です。S7G2等の「USBFS」は、host及びdevice controllerとして使用可能です。

「USBFS」の詳細は、各MCUのユーザーズマニュアルを参照願います。

適用製品
Renesas Synergy™ プラットフォーム
Renesas Synergy™ ソフトウェア
Renesas Synergy™ マイクロコントローラ