メインコンテンツまでスキップ
Knowledgebase
Home
Renesas Electronics Japan - Knowledgebase

Pin情報一覧を出力する方法

最終更新日:2017/10/27

Question:

コンフィグレータで設定したPin情報(PIN番号と機能の一覧)を、エクセルファイルなどに出力する方法は?

Answer:

SSPユーザーズマニュアル3章の 「Configuring a Project」項に記載の通り、コンフィグレータでGenerate Project Contentボタンを押すと、下記csvファイルが出力されます。

プロジェクトフォルダ\synergy_cfg/ssp_cfg/bsp/<pincfg_file_name>.csv

このcsvファイルをご利用ください。

適用製品
Renesas Synergy™ プラットフォーム
Renesas Synergy™ ソフトウェア
Renesas Synergy™ マイクロコントローラ