メインコンテンツまでスキップ
Knowledgebase
Home
Renesas Electronics Japan - Knowledgebase

NetX_DuoはIPv4及びIPv6に同時対応可能なデュアルスタック

最終更新日:2017/07/05

Question:

NetX Duoは、IPv4およびIPv6に同時に対応可能なデュアルスタックを実現したものですか?

Answer:

NetX Duoはその名が示すとおり、デュアルスタックを完全に実現したものです。実行時、モードはアドレス空間で定義されるだけです。IPv4アドレスを使用し ていると、スタックはIPv4を使用します。IPv6アドレスを使用していると、スタックはIPv6を使用します。

適用製品

Renesas Synergy™ プラットフォーム
Renesas Synergy™ ソフトウェア