メインコンテンツまでスキップ
Knowledgebase
Home
Renesas Electronics Japan - Knowledgebase

GUIX Studio で表示できる文字の最大、最小サイズ

最終更新日:2017/12/19

Question:

GUIX Studio で表示できる文字の最大、最小サイズ

Answer:

最大サイズについて、
gx_api.hで定義されている文字データのGX_GLYPH構造体には、
その幅と高さのメンバgx_glyph_widthとgx_glyph_heightがあります。
これらは8bitデータですので最大値は255となります。
しかし、これらは同じFont HeightやFont Formatでも文字データに
よって異なりますので、ある文字の表示が可能であったからといって、
全ての文字で問題ないとは限りません。
通常の用途であれば、それらが255を超えるような値を設定することは
ないと思われますが、最終的には、実際に生成されるデータでの表示をご確認願います。
なお、gx_glyph_widthやgx_glyph_heightが255を超えた場合でも
特にエラーの通知はありませんのでご注意ください。

最小サイズについて
Font Heightを小さくしていくと、文字としての可読性が落ちていくことになりますが、
これがどの程度であるかはフォントや文字によって異なることになります。
Font Heightを小さな値に設定される場合は、実際に生成されるデータでの表示をご確認願います。

適用製品
Renesas Synergy™ プラットフォーム
Renesas Synergy™ ソフトウェア