メインコンテンツまでスキップ
Knowledgebase
Home
Renesas Electronics Japan - Knowledgebase

GUIX Studioのフォント追加時の容量削減

最終更新日:2018/01/15

Question:

フォントを追加したらGUIXのリソースデータが大きく増えてしまいました。何か対策はありませんか?

Answer:

システムとして、表示する文字がStringsで定義したものに限られる場合は、
GUIX StudioのEdit Fontにおいて、
“Include character set defined by String Table”にチェックを入れ、
"Include the following character ranges"にある各チェックを外すことで、
フォントデータを削減できます。

GUIX Studio User GuideのFont Resourcesに説明がありますので、ご参照ください。
The checkbox “Include character set defined by String Table” instructs 
GUIX Studio to include those glyphs referenced by your static string table 
within the generated font. 

また、以下の方法もフォントデータの削減につながります。
• Font Heightを小さくする
• Font Formatでaliasを小さくする

適用製品
Renesas Synergy™ プラットフォーム
Renesas Synergy™ ソフトウェア