メインコンテンツまでスキップ
Knowledgebase
Home
Renesas Electronics Japan - Knowledgebase

GUIX Studioに日本語フォントを入れるとデータサイズが大きくなります。

最終更新日:2017/06/28

Question:

GUIX Studioに日本語フォントを入れるとデータサイズが大きくなります。

Answer:

GUIX Studioにおいて、日本語表示する文字がStringsに設定されたものに限られる場合は、
以下の方法でフォントデータを表示する文字だけに限定することが可能です。

1. GUIX StudioのFontsにおいて該当するフォントを選択して右クリックし、「Edit Font」を選択します。
2. 「Include the following character ranges」のチェックを全て外します。
3. 「Include character set defined by String Table」にチェックを入れます。

外部から入力される文字の表示を行う場合は、上記の方法は利用できません。
この場合は、以下の方法を試してください。
● Font Height (pixels)の値を小さくする
● Font Formatのbppを小さいものにする

適用製品
Renesas Synergy™ プラットフォーム
Renesas Synergy™ ソフトウェア