メインコンテンツまでスキップ
Knowledgebase
Home
Renesas Electronics Japan - Knowledgebase

GUIX Studioで日本語表示をした時に表示されない文字があります。

最終更新日:2017/06/28

Question:

GUIX Studioで日本語表示をした時に表示されない文字があります。

Answer:

GUIX Studioで日本語表示をした時に表示されない文字があります。
その場合、GUIX Studioで指定した日本語フォントにおいて、以下のようにcharacter rangeを調整してください。

GUIX Studioにおいてフォントを追加すると、”Include the following character ranges “の下の欄において、Hiraganaの範囲は3041~309eとなっています。
このため、”、“(U+3001)や ”。”(U+3002)はこの範囲に含まれません。
これらの数値3041~309eは変更可能となっていますので、適切な値に変更してください。
“、”と“。”の場合、3001~309eとすることで、表示されるようになります。

適用製品
Renesas Synergy™ プラットフォーム
Renesas Synergy™ ソフトウェア