メインコンテンツまでスキップ
Knowledgebase
Home
Renesas Electronics Japan - Knowledgebase

GUIXにカスタムイベントを定義する方法

最終更新日:2017/07/05

Question:

GUIXにカスタムイベントを定義するにはどうすればよいですか?

Answer:

GUIXにカスタムイベントを追加し、GX_FIRST_APP_EVENTでそれらを開始点として定義することができます。

簡易サンプルを以下に示します。

#define APP_EVENT_STATUS_CHANGED (GX_FIRST_APP_EVENT + 1)
#define APP_EVENT_VOLUME_CHANGED (GX_FIRST_APP_EVENT + 2)
#define APP_EVENT_USB_INSERTED (GX_FIRST_APP_EVENT + 3)
#define APP_EVENT_USB_REMOVED (GX_FIRST_APP_EVENT + 4)
#define APP_EVENT_ERROR (GX_FIRST_APP_EVENT + 5)

適用製品

Renesas Synergy™ プラットフォーム
Renesas Synergy™ ソフトウェア