メインコンテンツまでスキップ
Knowledgebase
Home
Renesas Electronics Japan - Knowledgebase

GUIXにて、GX ANIMATION型のメンバの説明資料

最終更新日:2017/12/19

Question:

GUIXにて、GX_ANIMATION型のメンバの説明資料等はありますでしょうか?

Answer:

GX_ANIMATION型はGUIXがアニメーション処理を行うために必要なデータが定義されており、
ユーザが意識して何かを設定する必要はありませんので、これらに関し、説明書等は御座いません。
一方、ユーザがアニメーション処理の設定を行うために必要なGX_ANIMATION_INFO型につきましては、
GUIX User Guideに記載が御座いますので、ご参照願います。
適用製品
Renesas Synergy™ プラットフォーム
Renesas Synergy™ ソフトウェア