メインコンテンツまでスキップ
Knowledgebase
Home
Renesas Electronics Japan - Knowledgebase

GUIXにおいて、言語毎にフォントを切り替えるにはどうすれば良いですか?

最終更新日:2017/07/25

Question:

GUIXにおいて、言語毎にフォントを切り替えるにはどうすれば良いですか?

Answer:

gx_display_font_table_set関数を使い、言語毎にfont tableを切り替えます。 
GUIX Studioによって生成される <guixプロジェクト名>_specifications.c 内の 
gx_studio_display_configure関数では、gx_display_font_table_set関数をコールして、 
初期値のfont tableを設定しています。 
これを参考に他の言語用のfont tableを作成し、gx_system_active_language_set関数で言語を切り替える時に、 
gx_display_font_table_set関数でその言語用のfont tableを設定します。
適用製品
Renesas Synergy™ プラットフォーム
Renesas Synergy™ ソフトウェア