メインコンテンツまでスキップ
Knowledgebase
Home
Renesas Electronics Japan - Knowledgebase

FileXのFATのデフォルト値と変更方法

最終更新日:2017/07/05

Question:

FileXのFATのデフォルト値は12,16,32のうちのどれですか? また、その変更方法は?

Answer:

以下の優先順位となります。
FAT12>FAT16>FAT32
clusterサイズがFAT12の仕様内であればFAT12でFORMATされます。
優先順位の変更はできません。
FAT32でFORMATしたい場合は、1clusterあたりのsector数を小さくして
cluster数をFAT12,FAT16の仕様外となるように設定願います。

詳細は、以下のソースコードをご参照下さい。

fx_media_format.c
「Compornent」タブで「fx_src」をチェック後「generate Project Content」を実行すると、
以下のパスに展開されます。
synergy/ssp/src/framework/el/fx/fx_src

適用製品

Renesas Synergy™ プラットフォーム
Renesas Synergy™ ソフトウェア