メインコンテンツまでスキップ
Knowledgebase
Home
Renesas Electronics Japan - Knowledgebase

Express_Logic社のRTOS_ThreadXに必要なROM/RAMサイズ

最終更新日:2017/07/05

Question:

Express Logic社のRTOS(Thread X)に必要なROM/RAMサイズは?

Answer:

SSPのデータシート(Renesas Synergy™ Software Package (SSP) データシート(参考資料))を参照ください。第2章ThreadX RTOS の2.2 「推定されるメモリの用件」にデータが掲載されています。

SSPのデータシートは以下のWEBから入手可能です。

https://www.renesas.com/ja-jp/products/synergy/software.html#

適用製品

Renesas Synergy™ プラットフォーム
Renesas Synergy™ ソフトウェア