メインコンテンツまでスキップ
Knowledgebase
Home
Renesas Electronics Japan - Knowledgebase

DK-S7G2等で外部メモリインタフェース使用時のCS0設定

最終更新日:2017/07/25

Question:

DK-S7G2等で外部メモリインタフェース使用時のCS0設定

Answer:

CS0を使用するためには、bsp_sdram_init () callを消去するとともに、クロックコンフィグレーション(clock configuration)中のSDCLKoutをオフにしてください(デフォルトではオンになっています)。
適用製品
Renesas Synergy™ プラットフォーム
Renesas Synergy™ ソフトウェア