メインコンテンツまでスキップ
Knowledgebase
Home
Renesas Electronics Japan - Knowledgebase

DK-S7G2キットでカメラとEthernetを同時使用する際の制約は?

最終更新日:2017/07/25

Question:

DK-S7G2キットでカメラとEthernetを同時使用する際の制約は?

Answer:

制約があります。
Ethernet 1 ポートはカメラがピンを共有しているため、同時に使用することができません。
その場合、Ethernet 0 ポートを使用してください。
適用製品
Renesas Synergy™ プラットフォーム
Renesas Synergy™ ソフトウェア
Renesas Synergy™ マイクロコントローラ