メインコンテンツまでスキップ
Knowledgebase
Home
Renesas Electronics Japan - Knowledgebase

ARM CoresightのITM live trace consoleを表示するには?

最終更新日:2017/07/25

Question:

ARM CoresightのITM live trace consoleを表示するには?

Answer:

ARM CoresightのITM live trace console出力を見るためには、以下の手順を実行してください。

Trace viewをトグルして、Toggle trace viewボタンが下図のように選択されていることを確認してください。

このボタンを押すことで、画面をコンソールウィンドウに切り替えることができます。
次に、ARM CoreSight ITM Live Trace Consoleに画面を戻してください。コンソールが文字を表示します。

“debug configurations > Debugger > Interface”の操作を行い、SWDに設定されていることを確認してください。

さらに”Debugger > SWV”の操作を行い、コア周波数が120MHzに設定されていることを確認してください。

適用製品
Renesas Synergy™ プラットフォーム
Renesas Synergy™ ソフトウェア