メインコンテンツまでスキップ
Knowledgebase
Home
Renesas Electronics Japan - Knowledgebase

APIで、Synergy MCUレジスターに直接アクセスする方法は?

最終更新日:2017/06/28

Question:

APIで、Synergy MCUレジスターに直接アクセスする方法は?

Answer:

レジスターに直接アクセス可能です。
例として、Ethernet registerにアクセスする場合は、"R_ETHERC0->"を入力してください。
ISDEのsmart completion featureが、コードを完成させるための、いくつかのレジスター候補を表示します。
"-b" prefix(プリフェックス)付きレジスターは、特定ビットへアクセスできる構造になっています。
適用製品
Renesas Synergy™ プラットフォーム
Renesas Synergy™ ソフトウェア