メインコンテンツまでスキップ
Knowledgebase
Home
Renesas Electronics Japan - Knowledgebase

2つのプロジェクトを比較する方法

最終更新日:2017/10/27

Question:

2つのプロジェクトのコンフィグレーションを比較するにはどうしたらよいですか? デバッグのために必要です。

Answer:

下記の手順を実行することで、2つのプロジェクトのコンフィグレーションを比較することができます。

手順
①プロジェクトをインポートします。

②インポートしたプロジェクトのconfiguration.xmlをダブルクリックして、コンフィグレータを起動します。

③Threadsタブにおいて、新規にスレッドを作成し、すぐにそのスレッドを削除します。
(下記で参照するsynergy_cfg.txtは、configuration.xmlに変更がないと生成されないためのダミーの操作です。
 この操作は、synergy_cfg.txtは、configulation.xmlが変更された後のビルドで生成されます。
 このため、プロジェクトをインポートし、そのままビルドした場合、configulation.xmlは変更されないので、synergy_cfg.txtは生成されません。
 このため、ダミーのスレッドを追加した後にそれを削除することで、configulation.xmlが変更されたことをe2 studioに認識させるための操作です。)

④プロジェクトをビルドします。
 synergy_cfg.txtが生成されます。                                                                  

⑤上記①~④の操作を2つのプロジェクトに対して行うことで、各プロジェクトのsynergy_cfg.txtが生成されます。
 これらを比較することで、2つのプロジェクトのコンフィグレーションの比較が可能になります。

 注:上記方式は、e2 studio v5.3.1.002 以降、SSP v1.2.0 以降に適用されます。
   e2 studio v5.1.0.022 + SSP v1.1.3以前には適用されません。

適用製品
Renesas Synergy™ プラットフォーム
Renesas Synergy™ ソフトウェア