メインコンテンツまでスキップ
Knowledgebase
Home
Renesas Electronics Japan - Knowledgebase

独自ISR登録

最終更新日:2018/01/15

Question:

独自ISR登録は可能でしょうか?

Answer:

可能です。
詳しくは、Galleryで公開されているUpgrade Documents for SSP v1.2.0
 (https://synergygallery.renesas.com/m...gradeGuide.zip )
の文書R11AN0072EU0110にある、
3.5.4  Additional information on migrating interruptsの記述をご参考ください。
適用製品
Renesas Synergy™ プラットフォーム
Renesas Synergy™ ソフトウェア