メインコンテンツまでスキップ
Knowledgebase
Home
Renesas Electronics Japan - Knowledgebase

時刻設定の方法

最終更新日:2017/10/27

Question:

時刻設定はどのようにしたらよいでしょうか?

Answer:

以下の手順で時間設定をすることが可能です。

1. コンフィグレータにて、RTC Driver on r_rtcを追加し、Generate Project Contentを実行する。
2. open関数でドライバを開く
3. rtc_time_t 型の変数作成
4. 3で作成した変数に年月日時分秒をセット
5. calenderTimeSet関数に引数をセット(3番目の引数の型はboolなので、カウントをスタートさせる場合は true、そうでない場合は falseを設定)

RTC HAL Driverに関しては、以下のようにModule Guideを公開していますので、ご参照ください。
https://www.renesas.com/ja-jp/doc/products/renesas-synergy/apn/r11an0059eu0102-synergy-rtc-hal-mod-guide.pdf

電源を切った状態でRTCの機能を保持する場合は、電池などの外部バッテリからVBATTピンに電源を供給してください。
詳しくは、MCUのマニュアルに記載の"Battery Backup Function"の項をご参照ください。

適用製品
Renesas Synergy™ プラットフォーム
Renesas Synergy™ ソフトウェア
Renesas Synergy™ マイクロコントローラ