メインコンテンツまでスキップ
Knowledgebase
Home
Renesas Electronics Japan - Knowledgebase

割り込み禁止中のディスパッチの発生

最終更新日:2017/07/05

Question:

割り込み禁止中にディスパッチが発生してしまいます。

Answer:

ThreadXでは、割り込み禁止中であってもディスパッチが発生する可能性があります。
割り込み禁止と同時にディスパッチも禁止したい場合は、スレッド優先度を最高優先度に変更してディスパッチも発生しないようにしてください。なお、割り込み禁止状態はスレッド毎に保持されます。

適用製品

Renesas Synergy™ プラットフォーム
Renesas Synergy™ ソフトウェア