メインコンテンツまでスキップ
Knowledgebase
Home
Renesas Electronics Japan - Knowledgebase

マルチキャンバス未使用のGUIX含むSSPへのピクチャブレンド実装方法

最終更新日:2017/07/05

Question:

マルチキャンバスを使用せずにGUIXを備えたSSPにピクチャブレンドを簡単に実装する方法はありますか?

Answer:

ピクセルマップ配列および変化するアルファブレンド設定を使用して、1つのキャンバスでピクチャブレンドを実装することができます。

添付のサンプルデザインは、この方法をSK-S7G2キットを使用して説明したものです。
コード(src/guix_gen/gx_studio_events.c)内のコメントで方法を説明しています。

s7_sk_gx_blend_demo_1_0_0g_small.zip

適用製品

Renesas Synergy™ プラットフォーム
Renesas Synergy™ ソフトウェア